Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617B 工具与软件:
大家好!
我有一个关于 TCA9617B 的问题。
我要将 I2C 从5V 转换为3.3V。
是否可以从 B 侧输入、从 A 侧输出?
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.