This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:抖动(947/948)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367991/ds90ub947-q1evm-screen-shake-947-948

器件型号:DS90UB947-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

大家好、

我们设计的解决方案是947 和948、有时打开电源时屏幕会振动。 但 概率 太 低、 无法调试。

我听说一些 FAE 有调试检查文档、可以将这个文档发送给我吗? 或者 是否有任何建议可以 帮助我

调试此问题?

最棒的地方!

姚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    很难理解、因为没有详细说明问题。  系统是使用 EVM 还是定制设计?  您是否 使用 ALP 启用 PATGEN?  您是否已尝试过通过内部计时和948的内部 PCLK 与 PATGEN 的链接? 这可以正常工作吗?

    您可以在 DS90UB948 技术文档中找到它。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!

    约什