This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:当 IC 断电时、标称 CAN 偏置电压会显著下降

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363315/sn65hvd231-when-the-ic-is-powered-off-nominal-can-bias-voltage-drops-significantly

器件型号:SN65HVD231

大家好、

在我们的系统中、我们正在使用一些使用 SN65HVD231QD、VP230和 TCAN1051VDRQ1 的设备。 当我们关闭使用 SN65HVD231QD 和 VP230的组件时 、这些组件会使偏置电压显著下降。

在我们的系统中、有4个设备使用 VP230 、1个组件使用 SN65HVD231QD。 我们将 VP230替换为 SN65HVD231QD、并发现这两个 IC 的运行相同。  下面是不同情况下的一些图。

测试1:

仅 TCAN1051VDRQ1连接到系统。

测试2:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

-VP230 已连接但未通电。

测试3:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

- SN65HVD231QD 已连接但未通电。

您可以从测试2和测试3中看到、 SN65HVD231QD 和 VP230的影响非常相似。

这些组件中的更多组件将连接到系统、如下图所示。

测试3:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

-2 x VP230 已连接但未通电。

测试3:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

-3 x VP230 已连接但未通电。

测试4:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

-4 x VP230 已连接但未通电。

测试5:

-TCAN1051VDRQ1已连接。

-4 x VP230 已连接但未通电。

- SN65HVD231QD 已连接但未通电。

从上图可以看出、每次连接后(关闭时)标称电压电平下降  

当所有通电的组件都处于活动状态时、

我们会遇到一些错误、甚至有时会在 CAN 总线上崩溃。 IC 的行为是否正常? 我们可以使用一些建议来改进 CAN 总线。

使用两个120欧姆电阻器作为终端、电缆质量等级非常好。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时、SN65HVD231可以从总线接收350 µA 数据(请参阅第8.6节中的 II 规范)。

    CAN 是差分总线。 请告诉您的示波器来计算 CANH−CANL。 差分电压是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan,

    只需在此处检查-您是否能够查看差分信号(CANH-CANL)以确定是否存在异常或意外行为?

    请记住、与同一总线上的3.3V CAN 和5V CAN 器件互操作时、将发生共模偏移。 正如 Clemens 提到的、差分电压是接收器的重要考虑因素。 共模漂移对系统的 EMC 影响更大、这在汽车应用中非常重要。

    注意事项:如果您正在寻找混合3.3V CAN 和5V CAN 器件的汽车应用、请考虑新的 TCAN34xx-Q1系列。

    此致!

    丹尼