This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:禁用上拉电阻

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366715/tca8418-disable-pull-up-resistor

器件型号:TCA8418

工具与软件:

大家好、

我知道上拉电阻可以通过寄存器禁用。
但是、在密钥标记模式下使用时、数据表"8.4.2.1"中有一条语句指出列已禁用、但行未禁用。
是否可以同时禁用两个上拉寄存器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    第8.4.2.1节说明各列设置为"低电平"、并由连接至 VCC 的上拉电阻器将各列保持高电平。  

    禁用两个上拉寄存器意味着什么? 我不确定我是否完全理解您的问题?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我的问题是、在键盘模式下使用时、是否可以禁用所有内部上拉电阻器?
    我认为只有行可以被禁用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    可以通过数据表第34页的 GPIO_PULLx 寄存器来启用/禁用行和列引脚的上拉电阻器。  

    此致、

    泰勒