This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04DQAR 封装尺寸

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367568/tpd4e02b04-tpd4e02b04dqar-package-dimensions

器件型号:TPD4E02B04

工具与软件:

您好!

您能帮助检查下图中的距离是多少吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    该距离为0.5mm。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛