This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:TPD1E01B04是否可用于 USB3.2 Gen1 (5Gbps)?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367941/tpd1e01b04-can-tpd1e01b04-be-used-for-usb3-2-gen1-5gbps

器件型号:TPD1E01B04

工具与软件:

大家好!

我的一位客户正在为 USB3.2第1代(5Gbps)和 USB3.2第2代(10Gbps)的 TX+、TX-、RX+、RX 信号线寻找 ESD 保护 IC。

它们还需要 1.0x0.6mm 的小尺寸封装。
因此我选择了  TPD1E01B04。

但我 在以下应用手册的第7页中找不到 TPD1E01B04。

用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护
https://www.ti.com/lit/an/slvaf82b/slvaf82b.pdf

TPD1E01B04是否可以用于 USB3.2第1代(5Gbps)而不会出现任何问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、只要数据线在3.6V 或更低电压下运行、TPD1E01B04就可用于您提到的 USB 版本。  

    这实际上是我们容值最低的器件之一、能够支持高达20Gbps 的信号速度、同时使受保护信号的衰减最小。  

    数据表中的插入损耗图就反映了这一点。 有关插入损耗的更多详细信息、请参阅我们的 [FAQ] ESD 二极管的电容应该是多少? 

    此致、

    塞巴斯蒂安