This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:4550能否支持发送/接收具有标准 ID 与放大器的 CAN 帧混合;扩展 ID?

Guru**** 2768975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365885/tcan4550-q1-can-4550-support-transmit-receive-a-mixture-of-can-frame-with-standard-id-extended-id

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

您好、

我的客户在复杂 CAN 总线中使用4550、将存在具有标准 ID 和扩展 ID 的 CAN 帧。

CAN 4550发送和接收这些复杂的 CAN 帧。

4550的一个 FIFO 可以支持 发送和接收这些复杂的 CAN 帧吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    是的、每个报文的报文标头中的报文 ID 以及是标准的11位还是扩展的29位都是单独设定的。  

    请参阅 TCAN455xx 软件用户指南 (链接)和 M_CAN 用户手册 (链接))以了解有关如何配置、发送和接收 CAN 消息的更详细信息。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    可以配置一个 FIFO 来支持标准和扩展 ID。

    对于 CAN 和 CAN-FD 支持、可以配置一个 FIFO 来同时支持 CAN 帧和 CAN-FD 帧吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    可以。 标准或扩展消息 ID 类型在消息存储到 FIFO 中的方式没有任何区别。  器件将这两种类型存储在 RX FIFO 中。

    此致、  

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    RX/TX 可以是同一个 FIFO 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、同一 CAN 总线上的 CAN 和 CAN-FD 支持如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN FD 总线可以支持经典 CAN 消息而不会出现错误。

    CAN 总线无法支持没有错误的 CAN FD 消息。

    为了支持任何 CAN FD 消息、总线上的所有节点必须都能够支持 CAN FD。  但所有 CAN FD 节点也将支持 CAN 消息。

    此致、

    乔纳森