This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:对于 HDMI 到 HDMI 的开关、TS3DV621RUAR 是否有用。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621, HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365466/ts3dv621-for-hdmi-to-hdmi-switching-ts3dv621ruar-is-useful-or-not

器件型号:TS3DV621
主题中讨论的其他器件: HD3SS215TS3DV642

您好 TI 我在 TS3DV621RUAR 上有一些小的困惑、我假设 连接两个   HDMI 视频输入、并将输出作为单个视频 HDMI。 因此、对于此应用、这个多路复用器是否有用、您能否澄清一下。

谢谢你。

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    这些是典型的方框图。 这是您要找的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

     我的应用适合图2。  先生、我可以使用 HDMI 视频切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV621将高速物理链路接口从一个单一的 HDMI 端口扩展至两个 HDMI 端口(A 或 B 端口)或者反之亦然、所以我不会在您的设计中遇到问题。  

    您还可以使用 HD3SS215或 TS3DV642作为替代解决方案、这两个解决方案都将支持您的设计需求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。 我将 使用  HD3SS215或 TS3DV642 器件 型号进行设计、如果有任何疑问、我会联系您。  

    谢谢  

    加内什