This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:LVDS/RS422可更换部件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366453/sn65lvds31-lvds-rs422-replaceable-parts

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个(LVCMOS TO) LVDS 缓冲器、它也可以用作 RS422缓冲器并对配置进行某些更改。

两个引脚对引脚可替换的不同器件(一个器件 LVDS、另一个 RS422)也是一个解决方案。

我需要这种用于发送器和接收器的解决方案。

我知道可更换零件确实存在、因为我几年前使用过它们、但它们很旧、而且我记得一个大包装。 (首选为 QFN/BGA 等。)

我问聊天 GPT 这个问题,并得到以下建议。 你还有其他人吗? 谢谢!!

当然可以! 如果您在寻找发送器而非接收器、则可考虑德州仪器 SN65LVDS31。 这是一个可配置为 RS422操作的 LVDS 发送器示例。

以下是 SN65LVDS31的一些主要特性:

  1. 电压兼容性:支持 LVCMOS 输入电平和 LVDS 输出。 它还可以配置为 RS422输出。
  2. 数据速率:能够支持高速数据速率。
  3. 差分信号:提供差分信号以实现抗噪性和信号完整性。
  4. 可配置性:可针对 RS422操作进行配置,使其适合您的要求。
  5. 宽电源电压范围:支持宽电源电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS31和 AM26LV31E 具有兼容的引脚排列。 '32接收器也是如此;您还需要不同的端接电阻器。

    (ChatGPT 像往常一样是幻觉。 您应该已经询问了将什么信号应用于哪个引脚以切换到 RS 至422模式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    聊天 GPT 建议的 LVDS 驱动器选项。 您提到要查找缓冲器、并且您还提到要查找发送器和接收器。 或者、您在寻找收发器吗?  

    您可以在此处查看我们的 LVDS 收发器: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择| TI.com

    我输入了收发器搜索标准、但您可以根据您的应用使用更具体的指标进行修改。

    您还可以在此处搜索引脚对引脚兼容的引脚排列 RS422器件: RS 至485和 RS 422收发器产品选择| TI.com

    如果您提供您正在寻找的要求的进一步详细信息、我可以为您进行更深入的搜索。

    此致、Amy