This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:未使用的端子

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367200/ds26c32at-unused-terminal

器件型号:DS26C32AT

工具与软件:

您好!

我们有一些关于处理 DS26C32AT 的未使用终端的要求。
如何处理未使用元件的输入引脚(A 输入、B 输入)。 下拉、上拉或开路?
如果没有端接电阻器、A 和 B 输入是否能够保持开路?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6页的真值表所示、允许输入开路并导致高输出。

    "开路"意味着"无端接"、是最简单的解决方案。 但如果您有终端电阻器、则还必须添加失效防护上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishiyama-San,

    克莱门斯是正确的,如果你有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    埃里克·哈克特