This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:主 PPS 和本地 PPS 之间的300ms 偏移

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367516/dp83640-300ms-offset-between-master-pps-and-local-pps

器件型号:DP83640

工具与软件:

您好!

在过去的几周里、我一直在努力将 DP83640集成到 PIC32项目中。  我正在捕获所有相关的时间戳、PIC 输出 表明 PHY 应与主时钟同步、但 PHY 的 GPIO PPS 始终 落后于 主器件的 PPS 信号~300ms。  

作为一个实验、我尝试通过调整时钟来手动消除延迟、但一旦我进入微秒领域、偏移就会因运行而异。  最奇怪的部分是根据我的时间戳我应该同步不超过~600ns。   

其他人是否遇到了类似的问题?  我尝试了多个 PTP 算法、但它们都提供相同的结果。  我很高兴进入杂草给予更多的信息,但只是检查这是一个已知的或常见的问题,我忽视了。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    您能否为我提供一个设置的方框图、其中包括我们比较的时钟以及显示两个时钟之间延迟的示波器屏幕截图?

    现在、根据我的理解、有两块板、一块是主时钟板(MCB)、另一块是从板、与 MCB 同步。 MCB 和从器件通过以太网电缆连接。 从器件 PPS 时钟通过 DP83640 GPIO 引脚进行探测、主时钟在哪里进行探测?  

    此致、

    阿尔瓦罗