This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:隔离模式

Guru**** 2928250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367515/dp83825i-isolate-mode

器件型号:DP83825I

工具与软件:

关于隔离模式、启用后、RMII 接口的状态会发生什么? 在 IEEE 802.3-2015 22.2.4.1.6隔离 MII GMII 指定忽略发送信号并且接收信号为非驱动高阻抗。

主题器件型号是否 RMII 接口的行为方式也会如此? 也就是说、当隔离被启用时、PHY 将不会对 TX_EN 和 TX_D[1]信号做出响应、并且在 RX_ER、CRS_DV 和 RX_D[1:0]上呈现非驱动高阻抗。

此致、

D·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D Johnson:

    您的理解是正确的。  

    此致、

    阿尔瓦罗