This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:1000M 以太网合规性测试- MDI 共模电压输出问题

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366375/dp83867cr-1000m-ethernet-compliance-test---mdi-common-mode-voltage-output-issue

器件型号:DP83867CR

工具与软件:

您好!

当 MDI 共模电压输出超过50mV 限制时、我应该在原理图中做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    美国度假可能会造成回复延迟。 我们的团队将在星期二5月28日与您联系并提供反馈。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    感谢您与我们取得联系、对于响应延迟深表歉意。 昨天,5月27日星期一是美国的假日。

    在调试合规性问题时、我们首先要检查的是原理图和布局。

    1. 原理图/布局
      1. 您能否请客户同时填写 设计审查清单 和 工业布局检查清单
        1. 两者均可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/DP83867E#design-tools-simulation 
        2. 请询问客户是否也可以提供布局文件。 收到布局文件和两个清单后、我最多需要1周时间来查看并提供反馈
    2. 合规性脚本
      1. 当前应用手册 SNLA239C 提供了一个脚本、该脚本排除某些基本的寄存器写入
      2. 原始脚本可以在下面找到、  您能否确认客户正在使用哪个版本的脚本。 如果他们没有使用下面的脚本、您是否可以让他们尝试并发送新脚本的测试结果?

    此致、

    阿尔瓦罗