This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:原理图确认

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS560DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362656/ds560df810-schematic-confirm

器件型号:DS560DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810、DS250DF410

您好、TI 团队

您能帮助 检查 Rx 引脚悬空是否可行?

谢谢

嘉林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jialin、

    感谢您检查此应用程序。  您提出的方案实际上将不起作用。  DS560DF810需要 CDR 锁定功能、确保 PRBS 发生器正常运行。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    1. 我们想  通过 PRBS 发生器测试我们的 RX 功能吗?您知道任何您只能将 TX (PRBS)输出到我们器件中的产品都知道吗?  
    2. PRBS 模式所需的 CDR 锁定剂量必须由 TX 输出?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您的目标数据速率是多少?

    2)抱歉,我不确定我是否理解你的问题。  您能解释一下吗?

    重定时器 RX 必须有有效信号才能锁定 CDR。  这样、重定时器就可以从 TX 输出 PRBS 数据。  PRBS 发生器所使用的时钟基于从重定时器 RX 的信号中恢复的时钟。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    感谢回复

    1) 25.6Gbps

    2)明白了、这需要 重定时器 RX 上有有效的信号来获得 CDR 锁定。   恢复时钟的信号必须来自 TX

    或者输入时钟信号是否来自外部? 这项工作/。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jialin、

    由于数据速率为25.6Gbps、您是否可以改用 DS250DF410/DS280DF810?

    这些器件也需要 CDR 锁定、但可以通过子速率时钟输入供电。  例如、对于25.78125Gbps 信号、可以向 RX 提供25.78125/16 = 1.611328125GHz 的时钟、重定时器将使 CDR 锁定到此时钟。

    DS560DF810不支持这种提供子速率时钟输入以获得 CDR 锁定的方法。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    感谢种类的答复和抱歉多一个问题

    16来自哪里? 如果我要从不同的数据速率进行测试,我只想测试数据速率/16是否是请求 CDR 时钟输入?

    此外、还很难提供1.6GHz 的时钟、是否可以让器件在不使用 CDR 的情况下提供25.6Gbps 的速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jialin、

    这16来自何处? 如果我要从不同的数据速率进行测试,那么我只想用数据速率/16来测试请求 CDR 时钟输入吗?

    16分频只是一个子速率、我知道这将允许重定时器锁定 CDR。  您还可以使用2分频、4分频和8分频。

    是的、要测试不同的速率、只需使用 DATE_RATE / 16。  对于25.6Gbps、请使用1.6GHz 时钟。

    此外,很难提供1.6GHz 的时钟,是否设备可以提供25.6Gbps 而不使用 CDR?

    1.6GHz 时钟背后的想法是、该时钟频率比25.6Gbps 数据速率更易于获取。

    我们的重定时器器件 需要 CDR 锁定、以便使用 PRBS 发生器。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德鲁

    客户想知道 RX (on retimer)中的信号/时钟质量要求是什么?

    您是否有关于输入信号的更详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jialin、

    通常、我们使用800mVpp 差分时钟信号。  400mVpp 单端信号也可以正常工作。

    由于这不是典型的用例、因此我们没有太多详细信息。  如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁