This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:关于 RAM 的咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367121/tusb9261demo-consultation-about-ram

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

工具与软件:

大家好、我在阅读 TUSB9261的产品说明书时、看到图中有两种 RAM、分别是 RAM 64KB 和数据路径 RAM 80KB。 这两种 RAM 的功能是什么、它们是如何工作的?


当我重新编程固件时、我发现、如果我声明的阵列太大、则会出现内存溢出错误、我认为这与它们相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    根据 TUSB9261的数据表、RAM 64KB 用于来自外部 EEPROM/SPI 的器件固件: "TUSB9261 ROM 包含在全局复位后执行的启动代码、它执行所需的初始配置、将固件映像从连接的 SPI 闪存加载到本地 RAM。"

    数据路径 RAM 主要用于 DMA 描述符和针对 USB 3.0的端点缓冲器。 数据路径 RAM 在 AHCI 和 MCU 之间共享。 它也可被看作是一个用于 USB 到 SATA 转换的内存缓冲器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安