This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:迹线长度

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365564/tca9617a-trace-length

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

尊敬的 TI 团队:

我们有一个 PCB 尺寸大的项目设计、通常我们计算 I2C 设计的 PCB 布线长度为~3pF/英寸、  

1.但 Intel 布局设计指南(我们将 Intel CPU 用于 I2C 主设备)显示、I2C PCB 布线长度应设置为低于30英寸、

我认为英特尔可能会考虑除 PCB cap 之外的其他公司、您知道原因吗?

2.由于 PCB 中的迹线长度超过40英寸、因此我们计划将 TCA9617A 用于 I2C 中继器、您是否能够与我们分享在 TCA9617A 之后应为 I2C 保留的 PCB 迹线长度?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 pF /英寸只是一个估算值。 显然,有板工作30英寸总线(可能在一个较低的速度).

    TCA9617A 可实现每条550 pF 总线的连接。 您应将缓冲器置于中间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    1.但 Intel 布局设计指南(我们将 Intel CPU 用于 I2C 主设备)显示、I2C PCB 布线长度应设置为低于30英寸、

    我认为英特尔可能会考虑除 PCB cap 之外的其他公司、您知道原因吗?

    [/报价]

    3PF / inch 是 Clemens 表示过的一个估算值。 30英寸的布线看起来也很长、这也会在公式中增加电感。  

    一般而言、大多数 I2C 应用旨在用于布线较短的总线配置。 CAN/LIN、RS485/RS232等协议适用于较长的有线通信。  

    Unknown 说:
    2. 由于 PCB 中的迹线长度超过40英寸、因此我们计划将 TCA9617A 用于 I2C 中继器、您是否能够与我们分享在 TCA9617A 后应为 I2C 保留的 PCB 迹线长度?

    正如 Clemen 所说的那样、将 TCA9617A (最好是 TCA9617B)放置在40英寸布线的中间是理想的、因为它会使总线电容器均匀分开。  

    最大布线长度取决于数据速率、上升时间、总线电容等因素。  

    此致、

    泰勒

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒您好:

    感谢您的解释、

    因为我们也使用开关、就像 TCA9548一样用于通道开关

    总结后、我检查了电路板上的最长迹线长度为90英寸。

    估计组件电容总共为100pF。

    那么、您是否可以在 I2C 标准模式100KHz 工作速度下、在 TCA9617A 之后估算安全布线长度、并考虑 电感影响?

    2. 您能否在 TCA9617A 之后估算 I2C 快速模式400kHz 工作速度的安全布线长度、并考虑 电感影响?

    3. 那么、您可以在 TCA9617A 后估算 I2C 快速模式+ 1MHz 工作速度的安全布线长度、并考虑 电感影响吗?

    然后我可以检查一个 I2C 中继器是否足够90英寸的布线长度? 并在布局中修复元件位置。 也适用于进一步的类似应用。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    请转到 TCA9617B。  

    此外、TCA9617B 能够在1 MHz 上驱动550pF 负载。 它符合 i2c 标准的 FAST MODE+。  

    本应用手册足以确定电容、上升时间和上拉电阻之间的平衡。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1716561188840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    要回答您关于估算 TCA9617B 之后的安全布线长度的问题、这很难提供准确的答案、因为这取决于您从连接到总线的每个目标的总体实现情况、所用电压、布线宽度、布线长度、每个目标的输入电容、PCB 布局等。  

    简而言之、TCA9617B 可以放在90英寸段中大约45英寸的位置。 对于一条走线来说、这一过程会变得相当长、但是缓冲器应该能够顺利地拆分电容。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒您好:

    我真诚感谢您的回复,谢谢

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。  

    此致、

    泰勒