This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:器件设置为引脚模式时的 SMBus 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367392/ds100br410-smbus-pins-when-device-is-set-to-pin-mode

器件型号:DS100BR410

工具与软件:

早上好!

将元件设置为引脚控制模式后、是否可以让 DS100BR410器件上的 SDA、SDC 和 CS 引脚保持断开状态? 数据表中有一条注释、指出 SDA 引脚需要外部上拉电阻器、但我假设只有在您使用 SMBus 接口时才需要该电阻器。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    设置2K 至5K 上拉电阻使其无效或防止噪声耦合到这些信号、这是一个好主意或好设计实践。 您或许可以摆脱浮空状态、但为了获得可靠的设计建议、应该设置上拉。

    此致、Nasser