This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C-designer:I2C-designer

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368508/i2c-designer-i2c-designer

器件型号:I2C-designer
主题中讨论的其他器件:TS5A23157

工具与软件:

大家好、我正在尝试设计一款 I2C 器件、该器件可以通过4引脚连接器插入到2个不同的位置、一个位置与另一个位置相反。 让我作进一步解释。 该器件必须有一个4引脚连接器(引脚1 VCC、引脚2 SCL、引脚3 SDA、引脚4 GND)。还必须将器件旋转180度来插入该器件、在这种情况下、引脚将改变其方向(引脚1 GND、引脚2 SDA、引脚3 SCL、引脚4 VCC)。 要有两个这样的配置与一个4引脚连接器,我认为我没有问题的电源(二极管桥不会改变电源与连接器的方向),但我有问题倒转 SCL,SDA 线. 您认为使用多路复用器可以实现吗? 可能选择的组件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    因此、为了充分理解您的问题、您有两个连接器、但它们在引脚排列方面不匹配、因此您正在寻找外部器件、可能是一个多路复用器来重新路由连接?  

    您是否无法重新接线连接器并避免使用另一个 IC?  

    这对于开关和多路复用器团队来说是个问题。 我将此主题从转换产品转移到交换机和多路复用器团队。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Ron 不大的任何2:1开关;下面是列表: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2&1143=2:1 SPDT &3306=3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:  

    正如 Clemens 提到的、似乎您需要一个2:1开关、理想情况下至少需要2个通道。 通过以上链接、您可以访问我们所有适合此类别且电源电压至少为3.3V 的开关。 如果您还需要其他功能、请告诉我、我们可以缩小此选择范围。 否则、TS5A23157是我们在该类别中最便宜的选择。  

    此致、

    亚历克斯