This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212级联 S 参数仿真

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365210/tmuxhs4212-tmuxhs4212-cascaded-s-parameter-simulation

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!

我们计划在级联配置中使用3个 TMUXHS4212多路复用器、以实现5Gbps 差分高速信号。

我 在这里看到了有关级联模拟多路复用器的测试报告。  

https://www.ti.com/lit/wp/slaa991/slaa991.pdf?ts = 1716378024253&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUXHS4212

如果您查看第一页的图3.2、可以看到5GHz 时的插入损耗显示为-1dB。

首先、这与 TMUXHS4212数据表给出的值相矛盾。

我认为通过级联它不能实现更好的插入损耗。  

此处可看到数据表给出的插入损耗和回波损耗值。

然后、我下载了 TI 提供并在 ANSYS/Electronic Desktop 中进行仿真的参数模型。

如下图所示、它分别显示了从顶部到底部的单个、2个级联和3个级联 TMUXHS4212多路复用器的插入损耗和回波损耗。

如您所见、单个多路复用器的插入损耗和回波损耗值接近于数据表给出的值。

不过、2个级联版本与 TI 测试报告中的结果完全不匹配。

请注意、我没有包括任何传输线路、过孔或等。

 

您能否说明一下、为什么级联版本的测试报告 具有 比 数据表中给出的单版本高频特性更好的高频特性?

如果测试报告正确、为什么我的仿真输出与数据表匹配、但与测试报告不匹配?

谢谢你。

此致、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derun、您好:

      我也 相信 TI.com 的 S4P 模型、数据表  图3.2似乎只是具有1个多路复用器的输出。

    此致

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。

    今天、我曾尝试运行眼图仿真、但它提供了有关 s 参数文件的此类警告。


    [警告]模型:s_Element (警告):S65 -文件中的 S 参数数据:slam350\s4p_cdat_1\a0b0_dbd.s4p 不是被动的。 在1.96127e+10 (Hz)时最严重违反2.15386。 怀疑有源器件。 (2024年5月23日上午10:04:02)
    [警告]模型:s_Element (警告):S65 -数据文件:\slam350\s4p_cdat_1\a0b0_dbd.s4p:没有可用的直流频率、因此瞬态结果可能不准确。 (2024年5月23日上午10:04:02)

    然后、由于无法达到可接受的误差、它会终止仿真。

    由于显示的参数文件不是无源文件、并且没有可用的直流频率、这是否意味着参数文件不是问题文件?

    谢谢。

    此致、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derun、您好:

      在运行眼图之前、您是否看到过其他 S4P 文件的此消息?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我刚刚选中、显然在第一个仿真中错过了、它还提供了有关 s 参数文件无源性的警告。

    我将频率范围更改为不包含19.6GHz、因为它具有最严重的违例、但没有解决问题。

    此致、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derun、您好:

      让我看看我们的验证工程师 谁采取了这个 S4P 数据,但他会回来下周三由于美国假期。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derun 您好:

      由我们的验证工程师提供:

    "这可能是由于测量或设置问题。 如果测试装置的去嵌入不正确或仅对给定频率范围有效、但测量超出该频率、则数据可能会被解释为无源"

     因此、我们可能需要重新获取 S4P 数据进行比较。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我想、新的测量将需要一些时间来创建新的 s4p 数据。

    在本例中、我假定由于 s4p 文件、第一条消息中的仿真输出也不正确。

    但是、我们需要继续推进我们的项目、因为时间对我们来说至关重要。

    正如我说过的、我们有3个输入数据速率为5Gbps 的级联多路复用器。

    您知道任何替代器件吗?

    或者您能告诉我、什么时候我们可以大致获得新的 S4P 数据吗?

    此致、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derun 您好:

      您可以尝试 针对 5Gbps 多路复用器进行 HD3SS3212 S4P 模型。

      可能需要两周时间才能重新获得针对 TMUXHS4212的 S4P。

    此致

    布赖恩