This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 集线器 IC 可支持及压缩;自然通风工作温度范围:-40°C——-125°C

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368446/tusb8041-usb-hub-ic-can-support-operating-free-air-temperature-range--40-c----125-c

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!

您是否愿意推荐集线器 IC,类似于 TUSB8041,但其自然通风工作温度范围是 -40°C——-125°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

      抱歉、没有 TI USB 集线器能够支持125°C 自然通风温度。/

    此致

    布赖恩