This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232IPWR 在两个系统之间进行连接。

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368456/max3232-max3232ipwr-connection-between-two-system

器件型号:MAX3232

工具与软件:

大家好!

我正在为一台二级火箭设计模型火箭飞行计算机,我必须使用这台两级飞行计算机之间的通信协议。

因此我需要使用 RS232。 我必须使用  MAX3232IPWR 进行 UART-RS232转换。  

但这是我第一次设计这样的系统、因此我需要清楚。

两台计算机必须相互通信,所以我应该在连接部分做什么?  

这是使用  MAX3232IPWR 的 TTL 到 RS232的原理图。 如果我必须在另一个飞行数据终端中使用相同的原理图、或者我必须更改 RS232_RX 与 RS232_TX 之间的连接、就像交叉一样。

我应该执行哪种连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将输出连接到输入。

    (如果只有一个通道、则无需使用双通道收发器。)