This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:实际布局检查和路径丢失

Guru**** 2901170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB214, TUSB211A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366607/tusb214-actual-layout-check-and-path-loss

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB211A、TUSB217A TUSB216

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的设计有较大的 PCB 尺寸、并且设计中有2个 TUSB214、

我们 PCB 上的 USB2.0有35英寸的总线迹长度、有关详细信息、请参阅 以下 pic。

1.这种布局是否合适?

2.如果不合适,如何改变? (T1应小于16英寸)

3.如果只有 USB 信号调节器(TUSB214)不适合本设计、您可以推出其他 TI 产品吗?

谢谢

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    Unknown 说:
    1. 此布局是否合适?

    这是一块 PCB 上的两个转接驱动器、总长度为36英寸、对吗? 如果是、我认为可能没有必要使用两个转接驱动器、一个转接驱动器可能就足够了。 不过、如果您希望安全、仍然可以使用这两个转接驱动器、并以较低的升压级别(0级或1级)启动它们。 我的主要问题是、我们的转接驱动器通常可支持长达5米的距离、通过在系统中实现两个长度约为1米的系统、可能会导致过度补偿并导致系统误断开。

    Unknown 说:
    2. 如果不合适、如何更改? (T1应小于16英寸)

    我们建议将我们的转接驱动器放置在更靠近连接器的位置、因此我的建议如下:

    如果使用两个转接驱动器、请以较低的升压电平将一个转接驱动器靠近 SOC 放置、另一个靠近连接器放置。

    如果使用一个转接驱动器、请将此转接驱动器放置在更靠近升压级别一或二的连接器的位置。

    Unknown 说:
    3. 如果只有 USB 信号调节器(TUSB214)不适合此设计、您能介绍其他 TI 产品吗?

    USB2转接驱动器应足以实现 HS 信号补偿。 在这种情况下、我推荐我们较新的转接驱动器 TUSB211A、TUSB216或 TUSB217A、因为这些转接驱动器具有 RX 灵敏度方面的最新特性、并且与 TUSB214等旧版本相比具有一般改进。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的友好解释。

    您的担忧:我的主要顾虑是我们的转接驱动器通常可支持长达5米的距离、而通过在约1米的系统中实施两项功能、可能会导致过度补偿并导致系统误断开。

    ==》我 在 TUSB214 产品说明书中查阅过、5m 提到的 是电缆长度、但在 PCB 上它是 带状线。  我从一些文件得到它似乎 信号得到更多的路径损耗/插入损耗在带状线上比 USB 电缆,可能是我的信息是错误的, Pls 帮助纠正,如果错误。 谢谢

    因此

    1.如何 避免 关于这些问题、只需删除 SOC 附近的 TUSB214或其他方法即可?  

    2. TUSB214只有 针对 USB2.0高速的信号调节器、USB 低速和全速时没有任何活动、所以一般来说、这种情况下好像并不需要补偿 低速和全速的信号、对吗?

    3.从信号衰减(插入损耗)的方面来看、我们什么时候需要再增加 一个信号调节器(TUSB214)? 什么时候需要添加两个呢? (一般或根据您的经验)、如果可能、您是否还可以共享一些文档来说明此主题?  

    谢谢

    最棒的酒店

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    ==》我 查阅了 TUSB214 数据表,5m 提到电缆长度,但在 PCB 上 是 带状线。  我从一些文件得到它似乎 信号得到更多的路径损耗/插入损耗在带状线上比 USB 电缆,可能是我的信息是错误的, Pls 帮助纠正,如果错误。 感谢

    这可能取决于所使用的电缆、PCB 材料、电缆导线厚度和导线的一般结构。 因此损失不一定更多。

    1. 如何 避免 关于这些问题、只需删除 SOC 附近的 TUSB214或其他方法即可?  [/报价]

    如果您希望保持使用两个转接驱动器、您可以将这两个转接驱动器设置为较低的升压电平0或1、并且如果您看到由于过度补偿而导致的信号断开、您可以按照建议在 SoC 上移除 TUSB214、或调整用于 EQ 引脚的电阻器值。

    或者、您可以使用更靠近连接器的转接驱动器、并将其设置为更高的级别、然后查看是否满足您的需求。

    2. TUSB214只有 适用于 USB2.0高速的信号调节器、USB 低速和全速时没有任何活动、所以一般来说、这种情况下似乎不需要补偿 低速和全速的信号、对吗?

    正确、我们的转接驱动器无法补偿 FS。 如果不使用 LS/LS/ FS、那么是的、我认为没有必要进行补偿、不是我们能够做到的。

    3. 从信号衰减(插入损耗)方面来说、您能否分享我们何时需要添加 一个信号调节器(TUSB214)? 什么时候需要添加两个呢? (一般或根据您的经验)、如果可能、您是否还可以共享一些文档来说明此主题?  [/报价]

    通常、我们建议在任何长度超过5米的系统中使用两个转接驱动器。 如果系统距离5米以内、那么我们通常认为客户只需要一个转接驱动器、除非连接器数量大或损耗大。 您的当前系统大约为3英尺/1米、因此我认为不需要两个转接驱动器。 不过、同样、如果您希望使用两个转接驱动器进行尝试、也可以。如果出现任何问题、您可以直接删除其中一个转接驱动器。 我们目前没有任何文档说明在建议使用两个长度超过5米的转接驱动器之外、何时应使用1个或2个转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    明白了、TUSB214似乎是一款适用于 USB2.0信号的强大信号调节器。

    感谢您的热情支持。

    此致

    丽莎