This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:商用 LM117HVK 与军用/883之间的交叉参考

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367219/lm117hvqml-cross-refence-between-commercial-lm117hvk-and-military-883

工具与软件:

您好、请确认器件型号 LM117HVK 已不可用

还提供 MIL 部件/ 883

这意味着它是完全相同的产品,但军事测试正确吗?

两个器件之间是否存在交叉参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raffaella,

    请让我明天再来与您联系。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raffaella:

    感谢您的耐心等待。

    您能否提供您所询问的器件的完整器件型号? 它是 LM117H/NOPB 吗?

    以下器件型号仍在供货:

    • LM117HVK/883
    • LM117HVKG MD8

    LM117HVK/883确实是一款军用级器件。  LM117HVKG MD8也是如此。  

    阿伦·~