This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:内部上拉/下拉电阻、是否为 SOP tri 状态?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365456/sn65hvs882-internal-pull-up-downs-and-is-sop-tri-state

器件型号:SN65HVS882

您好!

关于 SN65HVS882的两个问题:

  1. DB0、DB1、SIP、LD#、CE#和 CLK 引脚有5V 电源的内部上拉电阻器还是接地的下拉电阻器? 如果是、它们有何价值?
  2. 是否是 SOP 状态?或者如果您要在同一 tri 总线上操作其他附加器件、是否需要为该功能使用外部缓冲器?

谢谢。

此致、
路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    1.该器件中除了 TOK 引脚上没有内部下拉电阻

    SOP 不是 tri 状态、因此您需要 tri 状态缓冲器。 在时钟的第8个上升沿之后、IP0的状态被计时到输入寄存器中、SOP 将假定 SIP 引脚的状态。 因此它将为高电平或低电平。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    工业应用是否可以使引脚 DB0、DB1和 SIP 保持开路/悬空、或者它们在理想情况下是否应该具有上拉电阻器?

    谢谢。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    由于当地的风暴影响很多 TI 员工、请在明天之前等待响应。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    可以使 dbx 引脚保持打开状态。 它会使 IP0-IP7上的去抖计时器为3ms。 如果您对去抖时间感到满意、那么就不会有问题。

    您还可以在技术上使 SIP 引脚保持悬空、但我建议将其保持为高电平或低电平、以便在将其推送到 SOP 时不会看到随机数据。

    谢谢。
    Rami