This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:DS100KR401-BER

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368878/ds100kr401-ds100kr401-ber

器件型号:DS100KR401

工具与软件:

我正 根据下面提到的方框图在 FPGA 与 SFP-ER 之间使用此转接驱动器、最大数据速率为10Gbps 的系统。 使用 IBERT (Xilinx 工具)时某个通道的 BER 非常高。 通过在 IBERT 工具中生成眼图、BER 0E0和导致通道外观相同的错误。 是否可以选择监控信号质量参数。

在给定的2类物理模式中、引脚编号为21。 10G BASE-KR 和10G 模式、10G 模式所需的清晰度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmal:

    您可以将示波器放在器件的输出端、以通过器件和传输介质监控信号。

    引脚21定义了器件是在线性模式下运行-运行方式与模拟缓冲器类似-还是限制模式下-输出为1还是0。 是否可以启用限制模式(引脚21 1K 至 GND)并检查1G 和10G 的位错误? 您可能需要更改 EQ 引脚-从最小值开始-以优化输出眼图。

    此致、Nasser