This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:原理图和布局审核

Guru**** 2928970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363615/tmuxhs4212-schematic-and-layout-review

器件型号:TMUXHS4212

TI 人很好

 您能帮我复查一下原理图和布局吗?

 客户认为他们的走线是交叉的、不是很好。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我看到您在 Type-C 应用中使用此多路复用器。 您是否可以将布局作为.brd Cadence 文件共享? 我无法单独从您的映像看到多路复用器连接。

    我对 MUX SEL 信号有另一条评论。 看起来您已将 CC1从 Type-C 连接器直接路由到此引脚。 这是不正确的、因为您需要一个 CC 控制器来为 MUX SEL 引脚输出 DIR 信号。

    您的设计中是否有 CC 控制器?

    否则、原理图连接看起来正常。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我希望你们做得好。 您是否能够查看我之前提出的问题?

    如果您不再需要支持、我可以 解决该主题。

    此致!

    谢恩