This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:封装规格

Guru**** 2590110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368910/esd204-package-spec

器件型号:ESD204

工具与软件:

大家好、

我想知道 ESD204DQAR 的封装规格。

根据数据表(P17~22)、有两种类型的封装规格、 DQA0010A 和 DQA0010B 。

这是否意味着这个矩阵有两种封装类型?

如果是、我想知道为什么会有两种类型。

谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    此器件构建在多个 具有略微不同功能的组装/测试基地、因此一个站点构建的接地引脚配置略有不同。 这些封装彼此兼容。  

    此致、

    塞巴斯蒂安