This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:用作标准 MIPI DSI 转 VESA DP 桥接器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368977/sn65dsi86-use-as-a-standard-mipi-dsi-to-vesa-dp-bridge

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: 测试2

工具与软件:

大家好、

思科正在验证其项目中的 SN65DSI86。

SN65DSI86是一款 MIPIRegisteredDSI 转 eDPTm 桥接器。 如果思科希望将其用作标准 MIPI DSI 转 VESA DP 桥接器,是否有任何问题?

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波长

    DSI86还可支持 MIPI DSI 转 DP。  

    大多数 DP 监视器不 支持 ASSR。 在这种情况下、需要通过设置 ASSR_control 读取/写入来禁用 DSI86的 ASSR、而不是只读。 实现 ASSR_CONTROL 读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚进行高电平采样。 建议通过一个1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 此时将选择"Page 7"。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_control 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择"Page 0"。
    4.将0写入寄存器0x5A 的1:0位。 这会从 ASSR 更改为标准 DP。

    谢谢

    大卫