This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:输入失效防护电路

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368405/ds26c32at-input-fail-safe-circuit

器件型号:DS26C32AT

工具与软件:

您好!  E2E 团队

我对输入失效防护电路有疑问。

日本数据表(修订版 b)具有以下描述、

输入失效防护电路(输入开路、无端接电阻、输出"H")

英文数据表(修订版 c)没有描述输入失效防护电路、电路本身是否消失?

此致、

长佐子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6页的真值表用"open"描述了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永佐山

    图像没有加载,但从书面说明,克莱门是正确的。 英文数据表的第6页对此进行了介绍。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San

    感谢您的快速回答。

    抱歉、请再问一个问题进行确认。

    在以下电路中、未使用引脚的处理(4A、4B)是开路的、没有问题、对吗?

    此致、

    长佐子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的电路 abovr 中、两条红线的末端没有点、但可以理解为连接4A 和4B 时是+5V。 (这将是错误的;输出将不确定、甚至可能会振荡。)

    如果4A/4B 未连接到任何东西、则它们确实是开路的。