This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:负载特性

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367707/tcan3414-load-characteristics

器件型号:TCAN3414

工具与软件:

您好,

TCAN3414DR 仅使用 CAN、不使用 CAN-FD。 它的主要用途是支持48V 耐压电压。 是否为满负载? 或1/4负载? 或1/8负载? 在手册中找不到负载特性、请帮助提供这些特性。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您是指总线故障保护吗? TCAN3414实际上可以支持高达±58V 的电压。 它不依赖于负载数、使用 CAN 或 CAN FD 也无关紧要。  

    此致、

    肖恩