This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104IRNQR:用于审核的原理图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367723/tusb1104-tusb1104irnqr-schemtic-for-review

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

工具与软件:

您好  

我们已经使用 TUSB1104IRNQR 完成了原理图。 我们使用的是 type c 连接器、其中支持 Type c Gen 3.2、并显示交替模式功能。

请查看随附的原理图并提供评论。

e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_TI_5F00_ORBU_5F00_P2I7_5F00_Redriver_5F00_A0_2D00_45.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示一下您系统的方框图吗? TUSB1104支持 USB3.2x2信令、但不支持 DisplayPort 交替模式。  

    TUSB1044可能是更好的器件。 这是一款 USB 转接驱动器、在源端或接收端应用中支持高达10G 的 USB 数据和 DP 交替模式。

      如需更多信息、请参阅该 E2E 博文。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    是的、我们知道此器件不支持 ALT 模式、但我们需要 TUSB1044不支持的20Gbps Type C 速度。

    因此我们使用了 TUSB1104器件并增加了一个多路复用器来支持显示功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我担心这不会起作用、因为根据 USB 规范、您不能同时使用 USB3.2x2和 DP 交替模式:

    如果您愿意、我可以检查一下 适用于 USB3.2x2模式的 TUSB1104实施。 但我不禁要使它能够在 DP 交替模式下工作。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!  

    关于显示功能、Intel 也采用了相同的方法、并且他们使用外部多路复用器来实现显示模式功能。

    您可以检查 TUSB1104是否具有 USB3.2x2模式功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    1.信号线在1104与 Type-C 连接器之间交换。 请将 TX/RX 从1104路由到 Type-C 连接器上适当的 TX/RX:

    2.我没有看到您在 SS 线路上的交流电容器或下拉电阻的大小。 请确保它们的尺寸为0201、以最大限度地减少信号反射。

    3.看起来 MODE 引脚已拉至 GND。 这是我们的器件的保留模式。 您应该上拉该引脚以进入引脚搭接模式、或在 I2C 模式下使其保持常闭。

    4.如果您计划使用 I2C 模式、请在 SDA 和 SCL 线路上为您的 I2C 电压添加上拉电阻。 通常我们建议使用4.7K 作为这些上拉电阻的值。

    此致!

    谢恩