This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:如何确定引脚1和2以及哪个引脚连接到 GND

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369339/tpd1e10b06-how-to-determine-pin-1-and-2-and-which-connects-to-gnd

器件型号:TPD1E10B06

工具与软件:

您好!

我正在使用器件 TPD1E10B06DYAR 为 USB +5V 电源提供 ESD 保护。  引脚1是否位于带点的一侧、以及"E"的一侧?  此外、哪个引脚连接到 GND?   

注意: 在创建此帖子时、我必须添加器件型号"TPD1E10B06"而不是"TPD1E10B06DYAR"、因为 TI 表格显示错误、提示" TPD1E10B06DYAR"不存在 、即使我从 TI 网站复制/粘贴该器件型号也是如此。  我要使用的器件是 TPD1E10B06DYAR。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是双向器件、因此其方向无关紧要。

    总之、点是引脚1标记、数据表的第16页显示引脚1位于第1象限中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了、谢谢!