This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:不同温度稳压器上的输出差分负载驱动电流能力

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367250/sn65hvd09-output-differential-load-driving-current-capabilities-at-various-temperature-reg

器件型号:SN65HVD09

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在器件中使用 SN65HVD09 RS422驱动器进行通信、请分享器件在各种温度下的负载驱动电流能力。

请分享输出 RS422负载驱动电流(最大值)与温度间的关系图(-40°C 至+85°C)以供我们进行分析。 而不会降低 RS422驱动器输出差分电压。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajith、

    我们实际上并不存在您需要的数据。

    这些器件围绕 RS485标准进行设计、因此我们对于它们可以驱动哪种负载有一些线索。  

    对频率/数据速率的影响。 如果您可以处理5%的抖动、它们应该能够支持大约20Mbps 的速度

    对于区域2、它基于抖动/交流响应。 从布线的角度而言、我们通常假设每米大约50pF、因此可以粗略估算 RS 485器件可以驱动的容性负载。(取决于频率/数据速率)。 因此、它支持的电容随着数据速率的变化而变化、速率更高、超过100kbps。

    区域1介绍直流响应(直流电阻)、因此您也可以使用该值来估算电缆电阻。 (每1000英尺约为18欧姆、1公里时约为60欧姆)。 因此在1公里处、接收端发送的信号衰减约为一半。 (60欧姆的总终端电阻为60欧姆)。  

    Unknown 说:
    请分享设备在不同温度下的负载驱动电流能力。

    该器件能够在驱动器上承受高达260mA 的短路。 (由于 FET 饱和、您提供的 e2e 链路似乎实际上限制在80mA 周围)。 数据表的图14已经为您提供了这一估计值。 左侧曲线位于较低温度范围(I 怀疑-40C)、中间曲线位于25°C 左右的室温下、右侧曲线可能位于85°C。 这些测试仅使用1个单元完成、因此数据不会提供很好的语法细节。 (忽略过程掺杂水平)

    Unknown 说:
    请分享输出 RS422负载驱动电流(最大值)与温度间的关系图(-40°C 至+85°C)进行分析。 不降低 RS422驱动器输出差分电压。[/引号]

    这种类型的分析可能需要进行某种硅老化分析。  该器件是从2008年开始使用的、由于数据库是旧的(我们可能找不到它)、我们无法在设计层面上查看该器件的仿真。 我的猜测是如果您希望获得最大负载支持、然后您 希望在 较长的时间内使器件短路、则故障率可能会升高。 这是金属迹线长时间升温并冷却下来导致的、最终可能会使其断裂。 该器件具有165C 的内部热关断、因此金属可能会在这开始前发热一点(这些热关断参数通常对它们也具有一定的容差...)  

    -鲍比