This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:EMC 设计和 WAKE 引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369189/tcan1463-q1-emc-design-and-wake-pin

器件型号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

团队成员

请尽快就以下2个问题提供反馈、以便下周一我将与客户进行深入探讨。 谢谢!

1.能否详细介绍 CAN 网络 EMC 设计、包括 CMC、拆分网络及其参数选择;

TCAN1463是在 WAKE ping 中触发的双向边沿。 但客户不希望高到低转换边沿触发。 有什么解决方法可以解决它? 或者是否有单向边沿触发 CAN 收发器 解决方案?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    1.我们建议在收发器引脚和端接之间放置 CMC、通常51或100 uH 就足够了。 分离电容的典型值为4.7nF。 并且可选总线滤波电容器(通常为100nF)、可选 TVS 二极管(我们还有 ESD2CAN24-Q1)可放置在连接器附近。

    2.我们所有具有 WAKE 引脚的 CAN 收发器都是双向边沿触发的。 上升沿或下降沿都将起作用、因此也可以使用低到高的转换。 请参见数据表中的8.4.1.5.2。

    此致、

    肖恩