This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:CDR 复位过程

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364119/ds125df1610-cdr-reset-procedure

器件型号:DS125DF1610

您好、E2E 专家!

你好。

参考 E2E 论坛:

[FAQ] DS125DF1610:如何设置器件以生成不同的 PRBS 模式-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

我在编程指南和论坛上的一个链接中查看了 CDR 重置过程。 有一些差异、我想澄清一下。

编程手册(第52页)中描述的步骤包括:
原始0A 1C //复位器件
原始0A 00 1C // RESET -释放
也就是说、寄存器0x0A 的位2-4被首先设定为"1"、然后复位为"0"。

此论坛上描述的过程是不同的-使用屏蔽0x0C、而不是0x1C。 也就是说、寄存器0x0A 的位4并未涉及 CDR 复位过程。

请告诉我哪个选项正确。

P.S.我将附加一个屏幕截图和一个说明。 请告诉我,你看到我的屏幕截图了吗? 我在我们的通信中没有看到它们。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    编程指南中似乎存在错误。 执行 CDR 复位的正确步骤如下。

    (通道寄存器、写入值、屏蔽)

    0x0A 0x0C 0x0C //将器件置于复位状态

    0x0A 0x00 0x0C //释放复位

    请注意、位3是一个使能位、用于通过0x0A[2]覆盖 CDR 复位。 因此、可以通过写入(0x0A 0x08 0x0C)或(0x0A 0x00 0x0C)释放 CDR 复位。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯。

    关于以下主题的另一个问题:

    DS125DF1610:使用10G/16 (644.35125MHz 时钟)输入生成 PRBS

    为了检查 CDR 锁定、使用了以下命令:
    原始02 00 //读取寄存器0x02 0x02[4:3]=2'b11、这表示 CDR 锁定。
    但根据数据表判断、寄存器0x02需要通过寄存器0x0C[7:4]进行额外配置、见下面的屏幕截图。



    如何配置寄存器0x0C[7:4]以便可以从寄存器0x02读取 CDR 锁定状态?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    寄存器0x0C 中无需更改。 默认值0x0C[7:4]=0x0可用于检查0x02[4:3]中的 CDR 锁定。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:  

    你好。

    我需要从 DS125DF1610重定时器生成 PRBS 序列。 正如我先前从对应信息中了解到的、对于10.3125Gbps 速度、正确的参考频率是644.53125 MHz。
    1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps 的速度如何? 在这些情况下、基准频率应该是多少?

    具体如下所示。 LMX 2581用作信号源。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    要使用 PRBS 发生器、重定时器需要获得对传入信号的 CDR 锁定。 这可以通过发送 频率是所配置数据速率的子速率的时钟信号来实现。 该子速率可进行2分频、4分频、8分频、16分频、等等。 因此、在10.3125Gbps 时、时钟频率可以是5.15625GHz、2.578125GHz、1.2890625GHz、644.53125 MHz 等。 在1.25Gbps/2.5Gbps/10Gbps 时、时钟频率可以是625 MHz、312.5 MHz 等。

    此致!

    卢卡斯