This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:原理图设计审查

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368971/tcan1042hg-q1-schematic-design-review

器件型号:TCAN1042HG-Q1

工具与软件:

大家好、

您能帮忙看一下原理图并提供一些建议吗? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahud:

    以下是一些评论:

    1. VCC 看起来不错、请确保在布局中将100nF 去耦电容器放置在器件引脚附近。 此外、建议电压额定值为~100V。  
    2. STB 引脚为高电平有效、但您可以考虑向 VIO 和/或下拉电阻器选项添加上拉电阻器
    3. CANH/L 总线需要120欧姆端接。 这可以通过单个120欧姆电阻器或分裂终端实现来实现。 请参阅数据表中的第10.2.2.1节" CAN 端接"。
    4. 您可以考虑添加共模扼流总线滤波选项(如果对 EMC 环境的噪声滤波感兴趣)

    如需参考、请随时查看此处用户指南第3页中的 TI TCAN1042EVM 原理图: TCAN 评估模块(修订版 A)

    此致、Amy