This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:关于 V+引脚的电容器连接

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368967/sn65c3232e-about-capacitor-connection-of-v-pin

器件型号:SN65C3232E

工具与软件:

大家好、

我们的客户想知道 V+连接到 GND 和 VCC 情况的特征差异。

在数据表中、V+在典型应用部分连接到 GND、但注释中显示"C3可连接到 VCC 或 GND"。

客户电路将 V+连接至 Vcc。

在这种情况下、功能是否会产生某种影响?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C3必须连接至某个稳定电压、并且 GND 和 VCC 都应保持稳定。 V+约为5.5V、因此使用 GND 时 C3的电压将大于使用 VCC 时的电压。 否则、没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama,

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特