This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:合规性测试失败失真

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IRPAP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365203/dp83867ir-failed-distortion-at-compliance-test

器件型号:DP83867IR

您好!

我们使用 DP83867IRPAP-EVM 运行了1000Base 合规性测试。

随附测试报告、发送器失真为18.65mV、超出限值小于10mV。

  1. 如何改进这一特性。
  2. TI 为1000Base 建议的"脉冲变压器"规格是什么?   市场上是否有参考器件?

      

此致、

望月市

e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_1000Base.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    1.您能否分享用于此测试的寄存器配置脚本以及布局文件?

    2.有关脉冲变压器要求,请参阅表9-1:

    参考变压器为 HX5008NL、该变压器遵循上述规范并用于 DP83867EVM:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/pulse-electronics/HX5008NL/1036960

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    感谢您的信息。

    请查看随附的 寄存器 设置。  

    并且 PCB 布局是 按原样 DP83867IRPAP-EVM。

    此致、

    望月市

    e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_Register.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    感谢确认。 由于美国度假,敬请客人最迟于5月29日在注册记录上查看反馈。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    寄存器日志中的 PHY 配置在发送器失真测试中对我很好。

    对于原理图、请帮助确认以下内容:

    MDI 布线之间的间距是多少?

    -使用了哪个 CMC ,它是否遵循数据表中的磁性要求?

    - CMC 的中心抽头是否短路?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您查看 寄存器 设置。

    关于 PCB 布局的是 TI EVM。  https://www.ti.com/lit/ug/snlu176/snlu176.pdf?

    请找出这些尺寸。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我的错误,我误读了最初的帖子。 我将在明天与团队成员讨论并与您分享建议。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    千兆位合规性测试历来都难以通过。 为了提高此测试的裕度、我建议遵循 DP83867的原理图和布局检查清单:

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbn1

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048

    谢谢!

    埃文