This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:原理图审阅

Guru**** 2915350 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368771/max3243e-schematic-review

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件:MAX3243

工具与软件:

您好!

  我以前从未使用过 MAX3243。  有人可以查看下面的原理图并提供反馈吗?  我 知道大多数 IC 引脚都省略了、这是有意为之、因为我想简化此问题的原理图。

  我主要关心 RIN、DIN、ROUT 和 DOUT 引脚、确保它们连接到 RS232和 TTL 端的适当引脚。  未使用的 DIN 引脚将连接至 GND。

  我的问题是:

  1. 根据标签的不同、MAX3243引脚是否连接到 MCU 和 RS232连接器上的正确引脚?
  2. 我可以将 ROUT2B 保持悬空吗?
  3. FORCEON/FORCEOFF 是否需要上拉电阻器?

  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    我目前正在处理大量的 e2e 线程、我将尽力在明天审查这些线程。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. D=驱动器、R=接收器是 MCU 的观点。 (和表5-1会告诉您哪些引脚具有逻辑或 RS–232电压电平。) 所以这些连接是正确的。

    2.可以,未使用的输出可以保持断开。 (输出被驱动、因此不会悬空。) (输入不得悬空、但总线输入具有连接到 GND 的内部电阻器。)

    3.否;它们连接到收发器的电源,所以当收发器试图读取它们时,它们不可能浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    看起来 Clemens 回答了您的3个问题。  

    这是我的原理图审阅检查清单,

    u? MAX3243ERHB  
    已检查 状态(好、坏、好、?) 其他意见
    原理图与数据表引脚排列匹配 还可以 一些引脚缺失、但我选中的所有内容都与数据表一致
    原理图网匹配预期引脚 还可以 同样的注释和上面的注释、看起来网络是围绕 MCU 角度进行设计的
    设置正确的容值 很好
    浮点输入 本原理图中缺少一些引脚、我需要验证的主要内容是、如果 Dx 引脚悬空、则应将这些引脚偏置到 Vcc 或 GND (我们通常建议使用10k 等电阻器、但如果需要、可以短接至 Vcc/GND)。
    局部去耦电容器 很好
    TTL 输出引脚上的上拉电阻器 还可以 我没有看到任何填充、但有时当 RS232器件未通电且 MCU 或连接到 RX 引脚的任何器件看到其悬空或 GND 时、可能会导致 MCU 出现问题、认为从 MCU 接收到问题或垃圾数据(或看到中断条件)。 我们有时会看到客户在 Rx 引脚上使用上拉电阻器来确保已知状态。  

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

      感谢您的快速响应!  我创建了一个更新的原理图、其中包含串行连接器、下拉电阻器和一个 faux MCU 符号。  为简单起见、MCU 不包括大多数引脚、例如晶体引脚。

     我对检查清单上添加 TTL 端的上拉电阻器有点困惑。  我的理解是、TTL 在高电平= 1、低电平= 0的条件下运行、而 RS232在高电平= 0、低电平= 1的条件下运行。  因此、我使用了下拉电阻器。  这是正确的还是我犯了个错误?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      感谢您的快速响应并验证了我的思考过程!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A (TTL) UART 的空闲状态为高电平(对应于 RS -232总线上的负电压)、因此通常需要一个上拉电阻器。

    总之、只有在收发器断电时才需要上拉/下拉电阻。 在您的电路中则不是这种情况;ROUT 引脚始终驱动某个值、因此电阻器不起作用。