您好!
我们在 Rx 和 Tx 线路上不提供任何 PU 及 PD 组合、因此 RGMII 发送时钟偏斜和接收时钟偏斜应处于模式1、即000、但当我读取6F 寄存器时、我得到的值为0x0155。
根据寄存器 、RGMII 发送时钟偏斜和接收时钟偏斜处于模式6、即101。 请告诉我背后的原因是什么。

注意:在控制台中、我们看到链路向上为10Mbps、然后链路向下。
谢谢
萨加尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 Rx 和 Tx 线路上不提供任何 PU 及 PD 组合、因此 RGMII 发送时钟偏斜和接收时钟偏斜应处于模式1、即000、但当我读取6F 寄存器时、我得到的值为0x0155。
根据寄存器 、RGMII 发送时钟偏斜和接收时钟偏斜处于模式6、即101。 请告诉我背后的原因是什么。

注意:在控制台中、我们看到链路向上为10Mbps、然后链路向下。
谢谢
萨加尔
大家好、sagar:
RGMII 时钟延迟的自举引脚是 GPIO_0/1 (RX)和 LED_1/2 (TX)-您能否澄清这些是否是您指的没有 PU/RGMII 时钟的自举引脚 PD?
这些引脚上可能还有其他器件或组件会影响 PHY 启动时的采样电压。
原理图可以在 e-mayhew@ti.com 上共享 、以便我可以查看搭接。
谢谢!
埃文
大家好、sagar:
如果您运行的是 Linux、以下是器件树示例:
"TI、Rx-internal-delay"或" ti、TX-internal-delay"可用于调整 RGMII 延迟并在启动时覆盖自举值(设置为3500ps)。
寄存器0x32[1:0]用于启用移位/对齐模式、而0x86[7:0]用于在移位模式下调整 TX/RX 延迟。
将器件树和搭接设置为3.5ns 后、读取0x86[7:4]和0x86[3:0]作为"1101"、以确认上电后已设置3.5ns 延迟。
请告诉我、我是否可以进一步澄清。
谢谢。
埃文
您好、Evan:
我还有两个关于这一点的疑问-
1.设置镜像启用自举从模式3到模式1解决了我的问题,只是想知道,因为自动 MDI/MDIX 在那里,为什么它依赖于镜像启用自举?
2.到目前为止,在 RJ45连接器的左侧,我们有双 LED 绿色和橙色,按照下图连接到 PHY,但我看不到它的闪烁。 还请查找 RJ45连接器原理图。


我做了一个实验-
我在0x0019寄存器上写入了0x4404或0x4440、以便 LED1或 led0彼此相反。 在左侧双 LED 开始闪烁后。
请告诉我如何解决此问题。
谢谢
萨加尔
大家好、sagar:
自动 MDIX 用于自动检测交叉电缆、但根据我的理解、端口映射在镜像模式和交叉电缆之间是不同的。
如果使用带有 Direct A->A 的标准电缆... 建议进行映射、镜像模式禁用和自动 MDIX 启用。
当驱动为低电平或高电平时、RJ-45 LED 是否设置为偏置? 如果交换极性可以在链路期间实现 LED 触发、则可能需要对寄存器进行配置。
谢谢!
埃文
大家好、sagar:
请分享原理图以便我审阅(可以通过电子邮件发送至 e-mayhew@ti.com 进行私人共享)。
谢谢!
埃文
您好、Evan:
请查找 LED 0和1的详细连接以及 RJ45连接器的数据表。
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7499111614A.pdf
注:RJ45的右侧的黄色 LED 闪烁、连接到 LED2、但双 LED 不闪烁。 
谢谢
萨加尔
大家好、sagar:
LED0和 LED1的自举配置将两个 LED 设置为高电平有效。 LED_0的默认功能是通用链路状态、LED_1是1000BASE-T 链路状态。
在千兆链路的情况下、LED_0和 LED_1都将被驱动为高电平、从而导致 RJ-45的引脚15/16之间没有电压差。
这种情况下的解决方案是从 RJ-45上断开 LED_0或 LED_1、以允许在单个 LED 上存在电压差、或反转 LED_0或 LED_1的极性。
请告诉我、我是否可以进一步澄清。
谢谢!
埃文
大家好、sagar:
LED 极性取决于 LED_0 / LED_1引脚的自举模式:
模式1/2/3 =高电平有效
模式4 =低电平有效

LED_0无法支持模式4。 LED_1可与模式4反转、但仅当相应的 ANEG_SEL = 1 (100/1000M AutoNeg)和 TX 时钟偏移设置(表8-7)对于您的设计而言是可接受的时、才建议使用此模式。
如果在 Linux 环境中使用该器件、最简单的解决方案可能是在启动时通过驱动器/器件树配置 LED 极性。
谢谢!
埃文