This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:输入信号脉宽频率配置

Guru**** 2831665 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369834/ds110df111-input-signal-pulse-width-frequency-configuration

器件型号:DS110DF111

工具与软件:

迪亚尔斯、

输入信号是非标准的2.5Gbps 信号、包含400ps 和600ps 的脉宽信号。 当前、在将 DS110DF111配置为2.5Gbps 时、发现输入信号无法正常通过。 如下图所示、我想问如何配置 DS110DF111频率锁定、以便使包含400ps 和600ps 的输入脉宽信号能够正常通过;如果无法实现频率锁定、是否可以关闭锁定功能以允许信号直接通过

期待您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意数据表中的表16。 要传递此信号、我们应启用 RAW 模式:

    此致、Nasser