This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:有关使用 TIC12400-Q1进行 MCU 唤醒过程的询问

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369475/tic12400-q1-inquiry-regarding-mcu-wake-up-process-with-tic12400-q1

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们写信询问使用 TIC12400-Q1的 MCU 唤醒过程。有一种具体场景、我们希望获得您的专家建议。

下图是我们的电路设计。 请注意、我们的设计未完全遵守数据表的第8.3.9.3节"微控制器唤醒"。

由于我们的电路设计中存在的差异、我们有几个问题:

在给定我们的特定电路设计的情况下、处理 MCU 唤醒过程的建议程序是什么?
我们在轮询模式下进行了测试、观察到我们可以从寄存器中读取每个 INx 引脚上的电压变化。 但是、在此过程中、/INT 引脚保持高电平。 您能帮助我们了解可能发生这种情况的原因、以及我们如何根据我们的要求确保/INT 引脚正常工作吗?

非常感谢您对这些问题的指导。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    请验证您是否正确配置了中断启用配置寄存器(0x24 - 0x28)。  每个输入引脚可以有自己的中断标准、但您还需要将 INT_EN_CFG0寄存器(0x24)中的开关状态更改使能(SSC_EN)位设置为1、以便将输入引脚上的任何状态更改反映在 INT 引脚上。  SSC_EN 位本质上是一个全局使能位、可用于启用/禁用所有输入引脚的中断生成、而无需单独禁用每个引脚。

    此致、

    乔纳森