This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:将 MIPI DSI 转换为 HDMI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369843/sn65dsi83-convert-mipi-dsi-to-hdmi

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

我的客户希望将 MIPI DSI 信号转换为 HDMI 信号。
他们是否可以使用 SN65DSI83执行此操作?

尽管他们不了解 SN65DSI83中所述的 FlatLink、但他们是否应该添加 TMDS 转接驱动器?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    k. 平野三

    他们可以使用 DSI86将 MIPI DSI 转换为 DP、然后使用 DP 到 HDMI 有源协议转换器作为潜在的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢您的答复。
    TI 是否有任何推荐的器件用于 DP 到 HDMI 有源协议转换器?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    k. 平野三

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 DP 到 HDMI 有源协议转换器。 Parade PS186是一个选项、即 https://www.paradetech.com/products/ps186/

    谢谢

    大卫