This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:TIDA-01243有意交换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369637/hd3ss3212-tida-01243-intentionally-swapped

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:TIDA-01243

工具与软件:

大家好、我在 TIDA-01243的参考原理图中有一个问题。

为什么表9上 HD3SS3212多路复用器输出中的+/-是反向的? -->有意交换

"那就让我看看吧。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    极性交换是为了简化 PCB 信号布线。 可以交换极性、因为 HD3SS3212是无源开关、因此反转不会影响其功能、USB3规范允许极性反转、它会在链路协商期间检测并补偿交换。  

    谢谢

    大卫