This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:VSENSE 和 VSL 比的温度变化

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366826/lm3478-temperature-variations-in-vsense-and-vsl-ratio

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

您好!

问题1: 我认为数据表电气特性中所述的 V_sense 和 V_SL 比的变化与温度相关、这是正确的吗? 此外、是否有任何其他因素会导致差异?

问题2. 如果 Q1与温度相关、假设 V_SENSE 和 V_SL 比值与温度存在正相关性是否正确?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    问题1) 是的、大多数变化都随温度而变化、但其他因素也有很小的影响、例如器件因生产情况而变化或最坏情况下的输入/输出条件。
    在设计原理图时、我们建议对 V_sense 等值使用电气特性的最小值/最大值、以提供一些安全裕度。

    问题2) 数据表中显示了一些与温度密切相关的参数图表。

    有关温度相关性、请参阅这些图表。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    谢谢你的详细答复,我理解。 我还有一个问题。

    关于 I_SENSE 引脚电流源的电流方向、理解它沿着下图中箭头的方向流动是否正确?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是和否。 根据方框图、当在 ISEN 引脚上放置一个额外的斜率补偿电阻器时、该电流源应负责外部斜率补偿的工作。 建议在占空比高于50%时使用此方法、此时可能会发生次谐波振荡。

    第7.3.2章详细介绍了斜坡补偿是如何工作的。

    有两种可能的方式来调整 Vsen 和 Vc 相互碰撞的点,或者通过陡坡 Vsen 向上,或者通过 陡 坡 Vc 向下。
    我不确定 LM3478器件选择了哪种实施、但对稳压的影响基本相同。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的评论。 我的理解如下。

    要防止次谐波,必须设置 Sn>SF。 因此、导通状态电流斜率将添加具有一定倾斜度的斜坡信号、以补偿导通状态下的较大斜率。

    这里似乎有两种斜坡补偿方法。
    a:增加斜率、使误差放大器向下向右输出的电路方法。
    b:向电流检测输出端添加斜坡补偿电流的电路方法。

    A 和 B 的作用是相同的、但后者更为常见、因为只需添加感应电流即可实现、从而简化电路配置。 看一下电路图、电流源符号中的箭头看起来像 A。如果您能评论一下、包括我的理解是否正确、我会很感激。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、您的理解是正确的。


    我仔细检查了与 LM3478具有相同稳压的其他控制器。
    LM5155的电流检测结构如下:

    此处的箭头与您最初指出的方向相反。
    我认为 LM3478的箭头方向不是指实际的电流方向、所以会误导开发者。
    我将为此提交一个数据表修正。

    此致、
    尼克拉斯