This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何使用 DP83826E

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369356/dp83826e-how-to-use-dp83826e

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

工具与软件:

感谢你的帮助。

这是我第一次使用以太网 PHY、因此我真的不明白如何使用它。

例如、如果 DP83826E 和 MSP432E401Y 一起用于以太网通信(phy 接口:mii)、则在 MSP432启动后、启用通信需要执行什么过程?

我最想知道的是是否需要 DP83826E 寄存器设置。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83826E 可以通过硬件捆绑或软件寄存器写入在 MII MAC 接口中进行配置。

    如果您设置到 MII MAC 接口、则无需软件寄存器写入。 数据表中的第9.4节提供了有关如何使用搭接的更多详细信息。

    --

    此致、

    林希尔曼