This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:支持长电缆的高速转接驱动器/重定时器

Guru**** 2921630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367376/tusb1002-high-rate-redriver-retimer-support-long-cable

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件:SN65DP159TMDS181

工具与软件:

您好!

Im 正在寻找通过长电缆(4m)提供单向数据(视频、4K、60fps)的转接驱动器/重定时器。  

驱动器和接收器 可能是 FPGA。

我考虑在 USB 通道上使用驱动器。
你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于视频4K 60fps、这是 DP 还是 HDMI 接口? 我们的产品系列中有专用的 DP 和 HDMI 转接驱动器或重定时器、为何使用 USB 通道?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    因为 我认为有关闭通道的命令(作为备份)会很好。

    我想我可以设计 DP 和 HDMI、但我在 HDMI 方面有更多经验、因此它是首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 HDMI 重定时器、如果是交流耦合输入、您可以考虑 SN65DP159、如果是直流耦合输入、则可以考虑 TMDS181。 两种重定时器均支持4K@60Hz 的 分辨率。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果我选择使用 USB 频道,你有什么建议给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于10G USB、您可以考虑 TUSB1002A。

    谢谢

    大卫