This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24CA-Q1:如何将 ESD 性能与其他组件的 ESD 性能进行比较?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TSM24CA-Q1, TSM24CA, TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367017/tsm24ca-q1-how-to-compare-the-esd-performance-with-that-of-other-components

器件型号:TSM24CA-Q1
主题中讨论的其他器件: TSM24CATPD1E01B04-Q1、TPD4E02B04-Q1

工具与软件:

我要搜索  ESD 二极管的替代元件。 但我发现、虽然钳位电压相同、但测试电流不同。

如何比较两个 ESD 二极管在相同钳位电压下但测试电流不同的情况?

主要来源: SZNUP2105LT1G

第二来源: TSM24CA-Q1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    测试电流将基于器件的峰值浪涌电流额定值。 通常、钳位电压将在其最大额定值 Ipp 下达到规格。

    在较低的峰值电流下、TSM24CA 钳位电压会较低。 您的目标钳位电压是多少?

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    您能告诉我如何确定钳位电压吗? 下图显示了我需要保护的 IC 规格。

     

    使用 IEC 61000-4-5规定的波形、在40A 的 IPP 电流下对规格表中40V 的钳位电压进行测试。 但是、我的产品需要通过 ISO 10605测试、符合 IEC 62000-4-2标准。 如何确保该 TVS 二极管能够保护我的产品?

    感谢您的答复。

    此致、

    吉米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您所保护的器件似乎在极低的电压下运行、您选择24V ESD 二极管是否有原因?

    除非受保护线路上出现某种直流短路情况、需要更高的击穿电压、否则最好使用具有较低钳位电压的低电压器件。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    您是否有推荐器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我在这里建议使用 TPD1E01B04-Q1 (1-Ch)或 TPD4E02B04-Q1 (4-Ch)。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    但这两个器件的钳位电压大于我们的 IC 规格(3.6V)。

    TPD1E01B04-Q1:  

    TPD4E02B04-Q1:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是低压器件的一个常见问题、ESD 二极管的工作电压应处于或高于此处所保护信号的电压范围、但钳位电压将始终比大多数 ESD 二极管的工作电压高几伏。  

    需要注意的是、您所保护的器件的绝对最大额定值是在直流条件下的、而钳位电压是瞬态条件。 该 IC 的瞬态故障电压和直流绝对最大额定值之间应存在几伏特裕度。   根据您需要保护的 IEC ESD 电压等级、这些器件可能仍适用。 否则、您需要低电压深度快速复位 ESD 二极管。  

    此致、

    塞巴斯蒂安