This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:交换超高速差分对极性

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369989/tusb9261-swap-superspeed-diff-pair-polarity

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

我必须交换超高速 TX 和 RX 信号上的+和-才能干净地布线、但我看不出需要在 F/W 中的什么位置设置来告诉芯片它们被交换了。

您能指出这一点吗?


谢谢、dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    没有通过 USB 超高速 Tx 极性纠正交换的固件。  只有固件可以校正 SATA Sata Rx / Tx 极性交换。

    应该可以在没有特殊固件的情况下交换 USB SuperSpeed 极性。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、控制器应该能够自动检测超速引脚的极性交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、USB 3.0规范包含自动通道极性反转。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第10.1.2节中也提到了该特性: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb9261.pd 

    此致、

    尼古拉斯