This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040:Sch 审核

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369076/tusb8040-sch-review

器件型号:TUSB8040
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、TUSB8041A

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TUSB804_2D002D009F530674FE56C068E567_.pdf

大家好、我们在 TCL 中对 TUSB804进行了 DIN 认证、您能帮助审查 SCH 吗? 如有任何建议、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinguo:

      我正在进行原理图审阅、并将在下星期一之前发送反馈。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinguo:

    " 附件是我对 TUSB8041原理图的评论。 建议使用 TUSB8041A 而非 TUSB8041。

    此致

    布赖恩

    e2e.ti.com/.../Jinguo_5F00_8041_5F00_SCH_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果不使用电源开关、应如何连接 P42? 上拉或下拉或未连接?

    Br  

    京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用电源开关、我们还应如何将 P42连接到高电平。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 如果不使用电源开关、我们需要上拉 P42?

    为什么推荐使用 TUSB8041A? 它们有什么区别?

    Br

    京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     如果不使用电源开关,我们需要上拉 P42?

    为什么推荐使用 TUSB8041A? 它们有什么区别?

    Br

    [/报价]

    TUSB8041Amis P2P 与 TUSB8041和 TUSB8041A 一起修复了 TUSB8041中的一些错误。

    此致

    布赖恩